主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCHEM
工具/软件:
您好、
我将根据 SLUA903中所述的步骤、尝试完成4S5P LFP 电池组的学习周期。
这些电芯为 JGNE 18FC-5型、3.2V、1600mA 他们最近通过了 TI 测试、现在他们的官方 ChemID 为4207、这种化学物质设置在电量计中。
设置:
设计容量 mAh:8000
设计容量 CWH:10240
设计电压:12800 [mV]
充电端电压:75mV
Charge Term Taper Current:50mA
*电流和电压校准完成后,测量仪表会报告准确的读数。
在充满电的电池组后、我开始了学习周期。
-完成1A 放电的第一部分, DOD0值得到更新。 根据测量仪表、容量在8400mA 小时左右
-第二步,我给电池包充电14.6V @ 4A,充电结束后的一段时间 VOK 寄存器变为0 ,电池包进入静止状态。 但在此之后、QMax 寄存器没有变为1。
我想获取有关设置问题的帮助、这就是无法完成 QMax 更新且更新状态卡在04的原因。
*我确实在 BQStudio 中启用了神秘的 IT Gauging 2 Configuration、其中 Qmax_EOC 寄存器默认处于"1"。 我不确定这是否好、但本论坛中的一些主题表明 LFP 电芯可能需要这种测试。
e2e.ti.com/.../qmax_5F00_failed.gg.csve2e.ti.com/.../qmax_5F00_falied.zipe2e.ti.com/.../5773.JGNE-Goldencell-JGCFR18650_2D00_1600mAh_2D00_3.2V_2D00_EN.pdf