This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:TPS923653

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497990/tps923653-tps923653

器件型号:TPS923653

工具/软件:

我想 在模拟调光模式下使用 TPS923653。
ADIM/HD 上的 PWM 频率为1kHz 时、I 应该能够具有8位的分辨率。
但是、当我启用器件(EN/PWM 引脚上为"H")、然后在 ADIM/HD 上启动 PWM 时、如果使用前3个阶跃之一(即占空比0.39%、0.78%和1.17%)、器件会在故障线路上返回错误。
从步骤4开始、 所有操作均按预期运行。 因此、步骤1、2、3不起作用、步骤4..255起作用

信号时序如下:

 

有人能解释一下发生了什么事吗? 实际上、我不需要在如此低的占空比下使用驱动器、但我需要了解情况。

Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您联系我们! 您可以给我发送您的原理图吗? 我来了解一下 VIN、LED 灯串电压等工作情况吗? 我将首先使用 EVM 板重现问题。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    输入电压为5V、串电压为12V、最大 LED 电流为120mA。
    我可以通过电子邮件将原理图发送给您、我不想公开发布。
    我可以将其发送到哪里?

    谢谢!
    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    你可以发送友谊请求给我,我们可以讨论它,或者你也可以发送到我的电子邮件 lucia-gao@ti.com。 谢谢!

    BRS

    卢西亚