Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ2980
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 主题:BQ24075中讨论的其他器件、
工具/软件:
我们正在设计使用2个3.7锂离子电芯并联的 BMS。 对于充电、我们使用 BQ24075、对于保护、我们使用 BQ2980。 困惑不解的是关于 BQ2980的 PACK+和 PACK-连接。 据我所知、PACK+连接将直接来自 BQ24075的 BAT 引脚。 但应该从哪里获得 PACK-连接? 这是否是简单的 GND 连接? 如果是、在 BQ2980的评估模块中、我们会在检测电阻器和电池-ve 端子之间连接 GND。 如果 PACK-(P-)也是 GND、则在检测电阻的两侧进行 GND 连接是否符合设计要求?