This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:混淆回归 PACK+和 PACK-连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497551/bq2980-confusion-regaeding-pack-and-pack--connections

器件型号:BQ2980
主题:BQ24075中讨论的其他器件

工具/软件:

我们正在设计使用2个3.7锂离子电芯并联的 BMS。 对于充电、我们使用 BQ24075、对于保护、我们使用 BQ2980。 困惑不解的是关于 BQ2980的 PACK+和 PACK-连接。 据我所知、PACK+连接将直接来自 BQ24075的 BAT 引脚。 但应该从哪里获得 PACK-连接? 这是否是简单的 GND 连接? 如果是、在 BQ2980的评估模块中、我们会在检测电阻器和电池-ve 端子之间连接 GND。 如果 PACK-(P-)也是 GND、则在检测电阻的两侧进行 GND 连接是否符合设计要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人在这里提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zunuran、

    PACK-应连接到充电负极端子。

    请记住、在电子接地中是参考点。 从 BQ2980接地端的角度来看、它将是 BAT-、从充电器的角度来看、它可以是 PACK-。 BQ2980的接地 端应该是电池的负极端子(BAT-)

    此致、

    Luis Hernandez Salomon