This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:了解运输模式和使用运输模式时的问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497803/bq25672-issues-with-understanding-and-working-with-ship-mode

器件型号:BQ25672

工具/软件:

您好:

我正在设计一种可穿戴设备、在这种设备中、我需要在大部分时间内将其关闭、并且每天仅打开几个小时。 我正在使用1节锂聚合物电池为其供电、正在研究其电源管理部分。

我偶然发现了 BQ25672、希望使用运输模式功能来充当关闭状态。 我的想法如下:

1.器件开启并需要关闭时->通过 I2C 写入寄存器以将 IC 设置为运输模式

2.当器件关断并需要导通时->按下将#QON 引脚拉低的按钮、使 IC 恢复空闲模式

当我尝试执行相同的操作时、器件的运行一直非常不稳定、并且与预期的模式不同。 这让我提出以下问题:

1.我对运输模式的理解是否不准确? 如果是、不同的模式(尤其是运输模式)会对 VSYS 输出产生什么影响?

2.是否可以使用 BQ25762将负载(连接到 VSYS)与电池断开连接? 如果没有、可以使用 TI 产品系列中的哪些替代 IC、使我能够实现预期效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    关于1、您的理解是正确的。  您可能无法设置 REG0x14[7]=1以告知充电器存在运输 FET。  运输模式不需要电压 VACx 和/或 VBUS。

    关于2、BAT 和 SYS 之间的电池 FET 有一个无法关断的二极管。  如果您要从 BAT 引脚或 SYS 引脚与负载断开电池连接、可以添加您自己的串联 PFET。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    关于1、

    我已经告诉充电器、船 FET 存在。 我在面对这个问题时通过过其他论坛、并尝试过。 我将 IC 置于运输模式的当前算法如下:
    1.初始化 I2C 添加从器件、验证芯片 ID 和器件修订版本。

    2.将唤醒时间配置为15ms、告知充电器 SHIP FET 已填充、然后通过写入 REG0x12、REG0x14和 REG0x11将 SHIP FET 操作设置为无延迟。

    3.然后、按下按钮时写入 REG0x11、将充电器置于运输模式。

    当器件在未插入适配器的情况下处于空闲状态时、电池连接到 VSYS、我们可以看到 VSYS 引脚和接地端上的电池电压。 当充电器处于运输模式时、VSYS 引脚上的电压应该会发生什么情况? 我想知道预期的行为。

    关于2、

    N 沟道 MOSFET (外部 SHIP FET)上有一个反向偏置的二极管、不允许电池将电流流入电路的其余部分、对吗?

    因此、如果在运输模式下 SHIP FET 随 Bat FET 一起关闭、则应从 VSYS 引脚断开电池、随后应断开负载。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    QON 按钮不会使充电器进入运输模式。  只有移除 VBUS 后对 REG0x11[2:1]的 I2C 写入才会将充电器置于运输模式。 将 QON 拉至低电平所需的时间会导致充电器退出运输模式。  当 SHIP FET 关断时、BAT 与 SYS 断开连接。

    此致、
    Jeff