工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我在32–38V 输入转5V/5A 应用中使用 LM76005、输出端并联有一个 USB-C 连接器、仅用于测试和调试目的。 我对此设置有几个问题:
1.数据表未提供有关将 LM76005与另一个电源并联的信息。 当 USB-C 的5V 电压与稳压器的输出并联时、IC 如何工作?
2.如果只有 USB-C 电源且 LM76005的 VIN 保持悬空、会发生什么情况?
-反向电流是否流经 IC (例如,进入输入电容器)?
-这是否会导致 IC 出现任何问题?
-当 VIN < VOUT 时,情况如何?
3.是否可以让两个电源并联,还是最好使用理想二极管(例如 LM73100RPWR 或其他)来防止潜在的反馈或其他问题?
最后这是设计、您能回顾一下吗?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/garpez.pdf
提前感谢您的帮助!
Gabriele Lotto