This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:与 USB-C 并联

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498637/lm76005-paralleling-with-usb-c

器件型号:LM76005

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我在32–38V 输入转5V/5A 应用中使用 LM76005、输出端并联有一个 USB-C 连接器、仅用于测试和调试目的。 我对此设置有几个问题:

1.数据表未提供有关将 LM76005与另一个电源并联的信息。 当 USB-C 的5V 电压与稳压器的输出并联时、IC 如何工作?

2.如果只有 USB-C 电源且 LM76005的 VIN 保持悬空、会发生什么情况?

-反向电流是否流经 IC (例如,进入输入电容器)?
-这是否会导致 IC 出现任何问题?
-当 VIN < VOUT 时,情况如何?

3.是否可以让两个电源并联,还是最好使用理想二极管(例如 LM73100RPWR 或其他)来防止潜在的反馈或其他问题?

最后这是设计、您能回顾一下吗?

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/garpez.pdf

提前感谢您的帮助!

Gabriele Lotto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriele

    Unknown 说:

    根据 Vout 的值、IC 可能会进入电流限制状态、或者反向电流可能会流入 IC

    Unknown 说:

    最好使用理想二极管、反向电流可能会损坏 IC。 高侧 MOSFET 有寄生二极管、 当 Vin < Vout 时会导通。 由于该二极管不能承载大电流、因此应避免出现反向电流情况。 此外、如果 Vout 明显高于 USB 输出、

     I =(Vout - 5)/Rtrace 将流入 USB。 如果 Rtrace 足够小、产生的电流可能会导致在电流限制下运行 、并触发 OCP。

    Unknown 说:
    最后、这是设计、您能回顾一下吗?
    [/报价]

    我看了看,给了你一个机会。

    此致

    Onkar Bhakare