This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:我可以&'t 实现高效率。

Guru**** 2379380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM70860, CSD18563Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491877/lm5146-i-can-t-achieve-high-efficiency

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM70860CSD18563Q5A

工具/软件:

你(们)好。   我开始在 LM5146上构建一个转换器。  但我的效率比计算器中的效率低5-10%。  

输入电压为62伏时、电流为40 mA。 输出电压5V、这是空载情况。 频率为230KHz。 
输入电压为62伏。 输出电压5V。 负载3.9 А 转换器效率81.3% 
输入电压为62伏。 输出电压5V。 负载7.8 А 转换器效率85、8 % 

这两个数字都比计算器中显示的数字低7%。 
我使用晶体管高侧 CSD19534、低侧 CRSM038N10N4 
电感器 SMMS1770-4R7M。 
我将添加示波图。 
1.好
2.
3. SW

如何提高效率? 转换器是否正常运行?




 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taras,

    发送完整的快速入门计算器文件(输入正确的 MOSFET 参数)以及原理图和布局。 我注意到、SW 节点电压上有大量振铃。 是否可以使用80V 而不是100V FET 来获得更高的效率? 或者在高侧使用较高的 Rdson、较低电容的器件来降低开关损耗(在低占空比下)。

    如果 Fsw = 230kHz、您可以将环路交叉频率设置为30kHz (如图所示、该频率非常慢)。 另外、如果满负载为10A、为什么电流限制设置为50A? 15A 应该没问题。

    一种选择是在 LM5146 EVM 上尝试 BOM、这是一个已知良好的布局。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压可能会上升到80伏、因此我选择了100伏晶体管。  

    我使用在线计算器来计算 converter.WEBENCHRegistered Power Designer  webench.ti.com/.../53 

    1.我在计算器中输入了正确的晶体管规格。 
    2.
    我不太了解交叉频率的工作原理、因此使用了​​在线计算器给出的值。
    电流限值也使用了从在线计算器获得的值。
    我附加了一个包含正确指定的晶体管参数的文件。 
    e2e.ti.com/.../3022.LM25145_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A5.xlsm





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taras、

    是否仍将 CRSM038N10N4用于低侧 FET? 这具有不必要的10A 负载低 Rdson 以及极高电容和 Qrr。 高电平 Qrr 120nC 的值有助于有噪声的波形和低效率。 考虑使用为 LM5146 EVM 或类似 FET 指定的 FET 之一。 根据需要更新快速入门中的 FET 参数、以便了解效率。

    50A 对于电流限制而言过高-电感器将饱和。 另外、只需将交叉点设置为 fsw 的10%、这始终是一个很好的起点。

    PS:作为这里的替代方案、您可以考虑使用 LM7080V、8A 转换器(或者、如果绝对需要10A、则使用两个并联的 LM70860 80V、6A 转换器)。 这些是具有集成 FET 的转换器、因此比具有外部 FET 的控制器更易于实现。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我理解、我将尝试购买不同的晶体管。 但我将继续使用转换器进行试验。

    50A 的值是由计算器给出的、而不是通过检查来给出的。 但我可以通过更换电阻器进行更改。

    我也不太了解如何使用这些值。 如何选择合适的值? Fz1、Fz2、FP1、FP2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照快速入门计算器了解补偿值–只需确保准确表征 Cout 及其 ESR (即降低电压的陶瓷电容值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天取代了晶体管。 已安装 CSD18563Q5A。 效率提高了几个百分点。 但它比计算器声称的要低3-5 %。 另外、SW 触点上的振铃没有消失、但仍然保持原样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用手册 SNVA803、了解如何正确放置输入电容来缓解振铃。 布局至关重要。