This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:过热问题:器件在充电和放电期间会非常烫

Guru**** 2384740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, CSD19536KTT, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495334/bq76942-overheating-issue-device-gets-really-hot-during-charging-and-discharging

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTTBQ76952

工具/软件:

尊敬的 TI 支持社区:

我设计的电池管理系统采用 BQ76942进行电池监控和保护。 我遇到了一个问题、即器件在充电和放电周期中都明显变热。

以下是有关我的设置的一些详细信息:

FET 和栅极电阻器: 我正在使用具有5.1 kΩ 栅极电阻器的 CSD19536KTT MOSFET 。
电荷泵设置:  我尝试将电荷泵过驱电平(LVEN)设置为5.5V 和11V、但没有显著差异。
• BJT 也很热:  器件开启时、连接到 BREG 的 BJT (FCX495TA)也会非常热。

请协助解决这一问题。 如果您需要任何其他详细信息来更好地评估此问题、请告诉我。 非常感谢您的时间和支持。

此致、
X. Zhang
韦斯特伍德机器人公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的联系。

    您的充电/放电电流有多大? 如何配对您使用的背对背充电/放电 FET?

    您能否尝试减小栅极电阻器来看看是否有任何改进?

    如果你能展示原理图,那会更好。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    感谢您的快速响应。

    电池为8S3P 锂离子电池、最大充电电流为3A、正常运行时放电电电流为8~10A、不超过20A。 只有一对 背对背充电/放电 FET。

    您能建议一个 栅极电阻器值吗? 我还担心的是、一旦器件开启、BJT 就会立即变热(~55℃)。

    下面是我的原理图的屏幕截图:

    期待您的答复,非常感谢您的帮助!

    Bests,  
    X. Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我建议一开始就将栅极电阻降至1k。 板上最热的锅在哪里? BQ76952或 MOSFET? 您是否打开了电芯均衡?

    我应该知道 BJT 为什么会非常热。 BJT 是一款采用 SOT-89封装的1W 器件、 结至环境热阻为125C/W。如果 REG1侧有10mA 负载、则温度上升会达到~56oC。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    感谢您的提示和信息性回复!

    感谢您为 BJT 提供封装及其散热能力! 在下一个版本中、我一定会更改为更合适的版本。

    在我的板上 、BQ76952始终比 MOSFET 热得多、尤其是在充电时。 我确实打开了电芯平衡功能、但在充电期间将其禁用。 我还与充电和放电的 OUT CB 进行了比较、两者之间的差异并不显著。  从 SHUTDOWN 模式唤醒后、BQ76952立即开始加热、这与电池包的充电/放电状态无关。

    除了 减小栅极电阻之外、您还看到我可以尝试的其他方法吗?

    谢谢你的帮助,我期待着你的答复!    

     Bests,  

    X. Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否测试 R14上流入 BAT 引脚的电流? 并禁用电荷泵、看看它是否由高侧驱动器引起?

    我必须更正我之前的回复、因为您只有8秒并且使用 BQ76942。 在10mA 负载下、温升将为~25oC。

    您的 VC 引脚连接是什么?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    是的、~25℃ 更符合逻辑 、但重要的是您指出了 BJT 封装问题、因此再次感谢您!  

    有关 VC 引脚的连接方式、请参阅附文。 我将测试  R14上流入 BAT 引脚的电流、 并会禁用电荷泵再返回给您!

    Bests,  

    X. Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我看到您将 VC10和 VC9短接。 不建议用于 BQ76942。 您应该在 VC9和 VC10之间连接实际的电芯。 但是、这  不会产生热量。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有8个电芯、根据 DS: 如果不需要在互连之间进行这种连接(或者最好避免额外的电阻器和电容器)、则应将未使用的电芯输入引脚短接到相邻的电芯输入引脚、如 VC8的图10-2所示。

    您是否会以不同的方式推荐? 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、您可以短接其他通道预期 VC0与 VC1、VC1与 VC2以及 VC9与 VC10。 请参阅此常见问题解答:  

    VC10必须连接到实际电芯的原因只是内部电芯均衡 MOS 的顶部之一是 PMOS。 如果将电芯顶部连接到其他通道、则无法打开电芯均衡 MOS。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    哦,这是很好的了解! 感谢您指出这一点! 我一定会为下一个 PCB 设计更正它。  

    感谢您发送编修。 完成之前提到的测试后、我会再回来联系您。

    Bests,

    X. Zhang