主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT、 BQ76952
工具/软件:
尊敬的 TI 支持社区:
我设计的电池管理系统采用 BQ76942进行电池监控和保护。 我遇到了一个问题、即器件在充电和放电周期中都明显变热。
以下是有关我的设置的一些详细信息:
•FET 和栅极电阻器: 我正在使用具有5.1 kΩ 栅极电阻器的 CSD19536KTT MOSFET 。
•电荷泵设置: 我尝试将电荷泵过驱电平(LVEN)设置为5.5V 和11V、但没有显著差异。
• BJT 也很热: 器件开启时、连接到 BREG 的 BJT (FCX495TA)也会非常热。
请协助解决这一问题。 如果您需要任何其他详细信息来更好地评估此问题、请告诉我。 非常感谢您的时间和支持。
此致、
X. Zhang
韦斯特伍德机器人公司