Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, EV2400, BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208、 EV2400、
工具/软件:
尊敬的团队:
您好。
我正在设计 一个 适用于8节串联电池的 BMS (但设计应支持高达14节串联的电池)、Lipo 电池的充放电电流分别为4A 和10A、我需要250mA 左右的平衡电流 、并且我一直在开发基于 TIDA-010208的设计。
我有几个疑问:
在 TIDA-010208中、为什么我们不在 MCU 部分中使用晶体振荡器?
TIDA-010208如何与 BQ-Studio 通信(我无法想象它是如何使用 CAN 还是使用 EV2400)?
能否使用0欧姆将所有未使用的 VCx 引脚(从 vc7到 Vc14)直接连接到 Vc15、那是否正常?
此致、
Karthik