This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:基于 TIDA-010208的 BMS 设计、TIDA-010208如何与 BQ-Studio 通信

Guru**** 2606435 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, EV2400, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496265/bq76952-tida-010208-based-bms-design-how-tida-010208-communicates-with-bq-studio

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208EV2400

工具/软件:

尊敬的团队:

您好。

我正在设计 一个 适用于8节串联电池的 BMS (但设计应支持高达14节串联的电池)、Lipo 电池的充放电电流分别为4A 和10A、我需要250mA 左右的平衡电流 、并且我一直在开发基于 TIDA-010208的设计。

我有几个疑问:

在 TIDA-010208中、为什么我们不在 MCU 部分中使用晶体振荡器?

TIDA-010208如何与 BQ-Studio 通信(我无法想象它是如何使用 CAN 还是使用  EV2400)?

能否使用0欧姆将所有未使用的 VCx 引脚(从 vc7到 Vc14)直接连接到 Vc15、那是否正常?

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    感谢您的联系。

    1. 此设计使用了 MCU 内部振荡器。 如果需要、您可以添加一个外部晶体
    2. 使用 EV2400并将 I2C 线跳接至 TIDA-010208
    3. 有关未使用的 VC 引脚配置 、请参阅此常见问题解答如何将电芯连接到 BQ769x2系列电池监测器?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Kian。

    TIDA-010208原理图中

    为什么 PTC_Pullup 未连接到3V3、而是提供给引脚 p3.3?

    Q28的作用是什么?它是如何工作的?

    BQ76952中是否使用了 Reg1?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    1. 我们希望使用 P3.3来启用/禁用 RT5测量。  
    2. Q28用于关断放电 FET、它将在 DSG 变低时导通、您可以使用 R135来调整关断速度。
    3. 编号

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

    请帮助我理解这一点:

     我知道如果 PACK 端子出现反极性情况、Q29就会导通。

    但由于存在 R134、因此该器件上会出现压降、并且与路径2相比、电流在路径1中的电阻更小。

    如何关断放电 MOSFET?

    谢谢。此致

    Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karthik:

    Q29导通的电流路径为:

    它用于通过 R134将放电 FET 的栅源电容器短路。  

    BRS

    KIAN