This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS257XX-Q1-GUI:TPS25763-Q1基础固件

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1, TPS25772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497302/tps257xx-q1-gui-tps25763-q1-base-firmware

器件型号:TPS257XX-Q1-GUI
Thread 中讨论的其他器件:TPS25763-Q1TPS25772-Q1

工具/软件:

我目前正在使用进行设计 TPS25763-Q1 (笑声)我指的是 slvubx5c.pdf 文档。
第13页指出:

"在 BUILD GUI FLASH IMAGE 窗口中、用户可以选择基本固件映像二进制文件–此文件由 TI 在固件发布包安装时提供。"

我转到以下链接: https://www.ti.com/tool/TPS257XX-Q1-GUI
在下面的 开始使用 部分中、我单击了 "申请访问权限以下载 TPS257XX-Q1固件包" 在步骤3中。

然而,由于我之前在另一个论坛帖子,似乎有一个旧的请求已提交,并且仍然活跃。
现在、访问请求页面将状态显示为 待处理 指定 TPS25772-Q1设计 如下面的屏幕截图所示。

可申请对的访问权限 TPS25763-Q1 、是否需要等到当前 TPS25772-Q1请求获得批准?
或者、我是否可以通过其他方法专门为 TPS25763-Q1提交单独的申请?
请让我知道我应该如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bongeon、'763和'772 FW 是同一安装程序包的一部分、因此批准一个安装程序将使另一个安装程序成为可能-无需申请特定于'763的安装程序。 我正在研究这一点、不久将采取后续行动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在应该解决这个问题。 如果您在访问内容时遇到任何问题、请联系我们。