Thread 中讨论的其他器件:TPS25763-Q1、 TPS25772-Q1
工具/软件:
我目前正在使用进行设计 TPS25763-Q1 (笑声)我指的是 slvubx5c.pdf 文档。
第13页指出:
"在 BUILD GUI FLASH IMAGE 窗口中、用户可以选择基本固件映像二进制文件–此文件由 TI 在固件发布包安装时提供。"
我转到以下链接: https://www.ti.com/tool/TPS257XX-Q1-GUI、
在下面的 开始使用 部分中、我单击了 "申请访问权限以下载 TPS257XX-Q1固件包" 在步骤3中。
然而,由于我之前在另一个论坛帖子,似乎有一个旧的请求已提交,并且仍然活跃。
现在、访问请求页面将状态显示为 待处理 指定 TPS25772-Q1设计 如下面的屏幕截图所示。
可申请对的访问权限 TPS25763-Q1 、是否需要等到当前 TPS25772-Q1请求获得批准?
或者、我是否可以通过其他方法专门为 TPS25763-Q1提交单独的申请?
请让我知道我应该如何继续。