工具/软件:
你(们)好
我们将使用 LMG1210 IC 和 EPC2001C FET 开发基于 GANFET 的降压转换器。
我们要求您验证下面所附的原理图并提供您的反馈。
原理图、
1.主要源自 LMG1210-EVM
2.用于 PWM 模式
3、调试非常友好
4. 0.1MHz 到10MHz PWM 频率范围
5、3A 最大负载
6.如果 VSupply < 18V、则降压和控制 IC 采用相同的电源
7.如果 Vsupply > 18V、则控制 IC 的不同电源
8。PWM 和 EN 信号可以是5V 或3.3V 逻辑电平
9.螺纹接线端子连接外部电感器进行测试
下面是所附的原理图

e2e.ti.com/.../schematic_5F00_VariableBuck_5F00_04_5F00_04_5F00_2025_5F00_Page_2D00_2.pdf