This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:多 MHz GaN-FET 降压转换器原理图验证

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497485/lmg1210-multi-mhz-gan-fet-buck-converter-schematic-validation

器件型号:LMG1210

工具/软件:

你(们)好

我们将使用 LMG1210 IC 和 EPC2001C FET 开发基于 GANFET 的降压转换器。
我们要求您验证下面所附的原理图并提供您的反馈。

原理图、
1.主要源自 LMG1210-EVM
2.用于 PWM 模式
3、调试非常友好
4. 0.1MHz 到10MHz PWM 频率范围
5、3A 最大负载
6.如果 VSupply < 18V、则降压和控制 IC 采用相同的电源
7.如果 Vsupply > 18V、则控制 IC 的不同电源
8。PWM 和 EN 信号可以是5V 或3.3V 逻辑电平
9.螺纹接线端子连接外部电感器进行测试

下面是所附的原理图

e2e.ti.com/.../schematic_5F00_VariableBuck_5F00_04_5F00_04_5F00_2025_5F00_Page_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议旋转 HB-HS 和 VDD 上的馈通电容器以匹配 EVM 连接。

    我还建议在 HO 和 LO 上添加0 Ω 栅极电阻器、以防需要更改栅极电阻。

    降压电路也看起来缺少 HS 连接。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter
    感谢您发送编修

    1.电容器数据表中的馈通电容器应按下图所示连接
    https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/emc/emc/3tf/catalog/3tf_commercial_power_yff-p_en.pdf 

    因此、从上述推理来看、引脚排列中提到的 GND (3)应连接至 HS、输入(1)和输出(2)至 HB 和二极管阴极。

    2.感谢您指出有关 HO、LO 电阻器和缺失 HS 连接,将添加它们。

    谢谢你
    Surya Thanush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Surya、

    无论是哪种方式都可以连接馈通电 容器 、但将电容器放置在顶层尽可能靠近 LMG1210的位置最为关键。

    谢谢您、

    Walter