This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Advanced-BQMTESTER:Bqproduction 不能与3个站一起使用

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: MKST-3P-ALT-EV2300, BQMTESTER, BQ40Z50, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497490/advanced-bqmtester-bqproduction-cannot-work-with-3-stations

器件型号:Advanced-BQMTESTER
主题中讨论的其他器件:MKST-3P-ALT-EV2300BQMTESTERBQ40Z50、BQPRODUCT

工具/软件:

大家好、我制作了一个多站测试仪、具有3个  MKST-3P-ALT-EV2300和3个高级 BQMTESTER 板、用于测试3个基于 BQ40Z50的 BMS。  
使用 BQProduction 软件时、仅将3个 MKST-3P-ALT-EV2300连接到 PC 时、一切都正常(3个站点可以独立运行)。
当我尝试检测3个站时、在 BQproduction 上只检测到一个站、但在进行 VTI 更新时、3个站存在、但当我更新最后一个站时、软件崩溃。  
此外、当我尝试使用 BQ 测试仪 StatationSetup 时、3个基站会被很好地检测到(但由于与 BQ40Z50系列不兼容、我无法使用 BQ 测试仪)  

可以帮帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damien、

    我们不再支持此软件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan。 这是你能给我的唯一答案。。  

    所以,你和你的分销商仍然销售不可用的高级测试板..

    我们每年购买数千个 BQ40Z50芯片(以及数千个其他 TI 芯片)、但您仍然没有大规模生产闪存和校准解决方案、这很好。

    我只需要一个不受干扰的软件版本、该版本可在文档中描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damien、

    我已经将趋势升级到高层管理人员、以了解我们是否可以支持此功能、但高级 BQMTESTER 以及任何支持软件和硬件的所有信息都在现场。

    谢谢您、
    Alan