主题中讨论的其他器件:MKST-3P-ALT-EV2300、 BQMTESTER、 BQ40Z50、BQPRODUCT 、
工具/软件:
大家好、我制作了一个多站测试仪、具有3个 MKST-3P-ALT-EV2300和3个高级 BQMTESTER 板、用于测试3个基于 BQ40Z50的 BMS。
使用 BQProduction 软件时、仅将3个 MKST-3P-ALT-EV2300连接到 PC 时、一切都正常(3个站点可以独立运行)。
当我尝试检测3个站时、在 BQproduction 上只检测到一个站、但在进行 VTI 更新时、3个站存在、但当我更新最后一个站时、软件崩溃。
此外、当我尝试使用 BQ 测试仪 StatationSetup 时、3个基站会被很好地检测到(但由于与 BQ40Z50系列不兼容、我无法使用 BQ 测试仪)
可以帮帮我吗?