工具/软件:
我们在一个设计中使用了 TPS25751DREFR 器件。 我们有一个疑问、引脚38 (VIN 3V3)应连接到外部3.3V 电源。 根据数据表、VIN 3V3为内部 IO 供电、但如果该电源不是外部提供、则会根据数据表将器件引导至电池无电模式、并且内部 LDO 将生成3.3V 电压以提供 IO。
我们已经检查了 SW 的电池无电模式寄存器、如果我们从 VBUS 为器件上电、然后连接 VIN 3V3、则不会清除电池无电模式寄存器、但会根据 TPS25751技术参考手册(修订版 A)的表3-3中的定义修补器件模式。因此、如果器件模式未引导、则电池无电模式寄存器应被清除。 您能帮助我们了解为什么不清除电池电量耗尽寄存器吗?