主题中讨论的其他器件:LMR36520、
工具/软件:
尊敬的专家:
来自伊斯坦布尔的问候。
我目前的非隔离式降压(Fly-Buck)反相和同相转换器都有问题
我的目标是产生正1A +6V 和0.5A 负-5、7V 电压。 (值不敏感)
但是、当我为电路提供12V 至24V 的上电电压时、尽管没有负载、LMR33640DDDAR 会立即变得过热。 1秒内无法手动触摸
同时、测量时、我在负极侧看到-5V、正极侧看到2.5V 输出。
图中的"我的物料清单"如下所示;
-我正在以1MHz 频率使用 LMR33640DDDAR。
-耦合电感器是 SRF0703-4R7MCT。
-方案中列出了其他组件,
你能看看我的被困在哪里吗?
此致