This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:反相电源问题的 Fly-Buck 转换器

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520, LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489863/lmr33640-fly-buck-converter-with-inverting-power-supply-problem

器件型号:LMR33640
主题中讨论的其他器件:LMR36520

工具/软件:

尊敬的专家:
来自伊斯坦布尔的问候。
我目前的非隔离式降压(Fly-Buck)反相和同相转换器都有问题
我的目标是产生正1A +6V 和0.5A 负-5、7V 电压。 (值不敏感)
但是、当我为电路提供12V 至24V 的上电电压时、尽管没有负载、LMR33640DDDAR 会立即变得过热。 1秒内无法手动触摸
同时、测量时、我在负极侧看到-5V、正极侧看到2.5V 输出。

图中的"我的物料清单"如下所示;

-我正在以1MHz 频率使用 LMR33640DDDAR。
-耦合电感器是 SRF0703-4R7MCT。
-方案中列出了其他组件,

你能看看我的被困在哪里吗?
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该器件不适用于 Fly-Buck 运行模式。

    最好能选择具有 FPWM 模式的器件。

    我不熟悉双绕组电感器;您可能希望找到耦合的电感器

    也就是用于 Fly-Buck 操作的电感器。

    图中所示层下方是否有接地平面?

    我看不到 VCC 电容器的接地连接??

    您能否提供 SW 节点和电感器电流的波形??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 
    首先感谢您对我的问题的快速回应。 我根据论坛和 www.ti.com/.../snva790 应用手册绘制了这个电路。 我是第一次制作 Fly BUCK 电路、遗憾的是、它没有起作用。 请提供更详细的信息。 我需要各种指导。

    [报价 userid="99148" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489863/lmr33640-fly-buck-converter-with-inverting-power-supply-problem/5721596 #5721596"]

    该器件不适用于 Fly-Buck 运行模式。

    最好能选择具有 FPWM 模式的器件。

    [/报价]

    我有点困惑、您是否提到 LMR33640DDDAR 或耦合电感器是 SRF0703-4R7MCT?

    [报价 userid="99148" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489863/lmr33640-fly-buck-converter-with-inverting-power-supply-problem/5721596 #5721596"]

    我不熟悉双绕组电感器;您可能希望找到耦合的电感器

    也就是用于 Fly-Buck 操作的电感器。

    [/报价]

    我也不太熟悉耦合电感器。 我不知道有专为 Fly-Buck 设计的耦合电感器模型。

    [报价 userid="99148" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489863/lmr33640-fly-buck-converter-with-inverting-power-supply-problem/5721596 #5721596"]

    图中所示层下方是否有接地平面?

    我看不到 VCC 电容器的接地连接??

    [/报价]

    是的、PCB JAS 已规划接地、VCC 电容器也连接到接地端。

    您能提供 SW 节点和电感器电流的波形吗?

    您是否意味着我需要示波器 SW 频率? 消隐电感器电流;我想让您知道我前面提到的无负载条件下的数据。
    我还想让您知道、即使是电感器的输出也没有任何负载。 12VDC 时、输入电流为0.9A

    您对该电路的建议是更改耦合电感器还是建议我更改 IC?
    我仍在寻找最高效、节省空间的电路、在12VDC 至24VDC 的输入电压范围内、能够在+6V 和-6V 下获得1A 输出。 您如何建议最优的方式?
    此致
    Volkan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、
    我想说明一点。 根据应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snva790a/snva790a.pdf 、它名为使用 LMR36520设计隔离式降压(Fly-BuckTM)转换器。

    我的设计遵循应用手册中的所有说明。 它使用了 LMR36520、我使用了 LMR33640。 您能帮助我了解为什么该器件不适合此操作吗?

    [报价 userid="99148" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489863/lmr33640-fly-buck-converter-with-inverting-power-supply-problem/5721596 #5721596"]

    该器件不适用于 Fly-Buck 运行模式。

    最好能选择具有 FPWM 模式的器件。

    [/报价]

    如前所述、我认为 FPWM 调制是关键字。
    LMR36520和 LMR33640引脚兼容器件。 如果我将 LMR33640替换为 LMR36520、 这是否意味着电路可以正常工作?
    非常感谢
    Volkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="99148" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489863/lmr33640-fly-buck-converter-with-inverting-power-supply-problem/5721596 #5721596"]

    我不熟悉双绕组电感器;您可能希望找到耦合的电感器

    也就是用于 Fly-Buck 操作的电感器。

    [/报价]

    再次大家好:
    我有点困惑、abouth 是耦合电感器。
    耦合电感器是否与同一磁芯中的隔离式双绕组电感器相同?
    在某些地方、它称为电感器阵列。 它们都是一样的吗?
    我在互联网上找不到关于这一点的任何明确的信息。
    任何想法都是值得称赞的。
    B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您可以使用 LMR36520 F

    由于该器件为400kHz、因此可能需要增加电感

    这是你应该尝试的第一件事。

    如果这样做没有帮助、请将耦合电感器替换为单个电感器

    并确保从+6V 获得正确的输出。

    然后我们就可以从这一点继续。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子

    如需进一步帮助、您可以重新打开、然后负责 E2E 的工程师将提供进一步帮助。

    谢谢