This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R026:死区时间配置

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498553/lmg2100r026-dead-time-provision

器件型号:LMG2100R026

工具/软件:

嗨、TI 团队、

  我计划使用 LM2100R026在其中一个应用中实现基于恒流的降压转换器。 当我查看数据表时、数据显示在内部处理死区时间小于10ns。 我的问题是、这个死区时间是否足以满足我的应用(避免 HFET 和 LFET 跨导)、因为我没有提供任何处理死区时间的外部配置。 它是否具有单独处理死区时间的足够规定。

  如果提供的死区时间或死区时间处理不够、我如何确保为半桥提供足够的死区时间。 在这种情况下、我是否应该提供任何外部死区时间配置(使用无源器件或 IC)。 我需要更加明确地说明这一点、以免在上电后导致电路板短路。

                                                                              等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikrishna:

    数据表中只需指出、HI 和 LI 输入之间的传播延迟不匹配使得如果用户需要、可以实现非常严格的死区时间(<10ns)。

    LMG2100没有内部死区时间控制。 死区时间应在为 HI 和 LI 引脚馈送的信号中从外部进行管理。

    如果您使用外部同步降压控制器 、其数据表应说明如何/是否应根据其输出调整其死区时间。 如果使用外部信号发生器、请确保 LI-HI 和 HI-LI 之间具有足够的死区时间。 如果仅提供一个 PWM 信号、请确保您具有一个外部电路来生成具有额外死区时间的互补信号。

    我们并不知道该应用程序的所有详细信息、因此无法提供死区时间建议。 我建议从20ns 的死区时间开始。实际上、为了避免 HS 和 LS FET 之间发生击穿事件、10ns 的死区时间应该是此处实现的最小值。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

      感谢您回复我的问题。

     现在我很清楚我需要为死区时间做外部配置。 但我仍然不清楚 如何为应用确定死区时间、因为我不使用任何降压控制器(而是 使用分流器、运算放大器、比较器、s-r 触发器和/或门等分立式元件实现了基于电流反馈的控制环路)。

     为了给您提供有关我的应用的更多详细信息、我基本上是在实现基于恒流的降压转换器、其中我使用分流器检测转换器的输出端的电流、然后使用差分放大器对其进行差分放大、并使用窗口比较器将其与电流的上限和下限基准值进行比较。 该比较器的输出进入 s-r 触发器、最后我将使用 Q 和 Q'、即 触发器的输出作为 HI 和 LI 的输入。  

       现在、对于这种情况、请让我知道我应该在哪里以及如何提供死区时间? 以及我的死区时间延迟应该有多大? 如果我在 HI-LI 的输入端(即触发器的输出端)添加基于 R-C 的延迟、就可以了吗?  

      由于该器件不提供任何 SPICE 模型、因此我无法进行任何仿真、在仿真中、我可以对这些内容进行试验和验证、例如使用 R-C (无源器件)引入死区时间延迟、或者如果现有的控制环路无需任何外部电路即可自行应对死区时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考我们用于另一器件的 EVM 的外部死区时间生成电路- https://www.ti.com/tool/LMG342X-BB-EVM#design-files。 在该 EVM 的用户指南中、您可以在下面找到死区时间生成电路:

    也许您可以在应用中实现类似的功能。 在此电路中、PWML 输入通过信号发生器在外部施加。 然后  调整 R3、C10、R15、C23、为 HI-LI 和 LI-HI 提供所需的死区时间。

    关于 SPICE 建模、无需 LMG2100器件模型即可深入了解应用所需的死区时间。 可以使用带有理想开关的简单半桥。  

    谢谢、

    John