请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51610-Q1 工具/软件:
您好:
对于 LMR51610-Q1的5V 输出、数据表为 RFBB 选择22.1k 电阻器、并相应地计算 RFBT 的118k。 然而、在 Webench 中、它建议 RFBB 为19.1k、RFBT 为100k。 根据公式、这两种组合都是兼容的。

为了 减少元件用量、我正在考虑使用19.1k 和100k。
RFBB 为19.1k、RFBT 为100k 是否适用?
此致、
Egemen