This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610-Q1:5V 输出的 FB 电阻器选择

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499461/lmr51610-q1-fb-resistor-selection-for-5v-output

器件型号:LMR51610-Q1

工具/软件:

您好:

对于 LMR51610-Q1的5V 输出、数据表为 RFBB 选择22.1k 电阻器、并相应地计算 RFBT 的118k。 然而、在 Webench 中、它建议 RFBB 为19.1k、RFBT 为100k。 根据公式、这两种组合都是兼容的。

为了 减少元件用量、我正在考虑使用19.1k 和100k。
RFBB 为19.1k、RFBT 为100k 是否适用?

此致、
Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    是的、这些都没问题。  

    谢谢、

    Richard