This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:是否有任何具有升压功能并支持6通道独立控制的器件?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813, LP8556, LM3535, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496680/lp5813-are-there-any-devices-with-a-boost-function-that-support-6-channel-individual-control

器件型号:LP5813
Thread 中讨论的其他器件: LP8556LM3535

工具/软件:

您好的团队、

是否有任何具有以下规格的 LED 驱动器?

  • 升压功能(3.3V 至5V)
  • 6通道独立控制
  • 控制电流:30mA
  • 当前设备:ADP8861ACPZ (ADI)

我只能找到 LP5813等支持4通道独立控制的器件。 是否有任何器件支持6通道独立控制?

LP8556是否可与上述规格一起使用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我们的专家稍后会给你答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    LP5813可按如下方式配置、以支持6个25.5mA、每个 LED 的最大 LED 平均电流和单独控制。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我的客户正在考虑使用 LP5813进行6通道独立控制。

    此使用涉及两个电路、每个电路分别点亮 R、G 和 B LED、总共产生6个 LED (3×2)。

    方法是以微秒为单位点亮 R→G (R OFF)→B (G OFF)→R (B OFF)。

    当前值与初始设置相比没有变化。

    此外、每个 RGB LED 的电流值也不同。

    在矩阵控制中使用 LP5813时、是否可以使用每个 LED 的不同电流值单独控制6个通道?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    是的、每个点的最大电流和 PWM 值可以通过相应的单独寄存器单独控制。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您的回答。

    是否可以使用上述连接同时点亮所有六个 LED?

    我认为可以通过此连接按列点亮它们、但可能很难使所有六个 LED 同时点亮一秒钟。

    使用 PWM 可以使它们在人眼可见光、对吧?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    是的、6个 LED 可以"同时"打开。

    是的、使用 PWM。

    不过、实际上、6个 LED 会依次点亮(LED_A0/1/2至 LED_B0/1/2至 LED_A0/1/2至...)、但扫描频率相对较高、为24kHz。 因此、它在人眼上看起来更亮。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您的答复。

    我懂了。

    LP5813的模拟调光功能是否可用于保持六个 LED 的状态?

    客户打算使用传感器输入、因此除非这样做、否则似乎很难考虑  实际上六个 LED 会同时点亮

    • 升压功能(3.3V 至5V)
    • 6通道独立控制
    • 控制电流:30mA
    • 当前设备:ADP8861ACPZ (ADI)

    是否有满足上述六个 LED 同时照明要求的 LED 驱动器? LM3535是否合适?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    否、模拟调光正在修改最大电流、但当 LP5813在2次扫描模式下工作时、两条扫描线(OUT0和 OUT1)上的 LED 仍依次亮起。

    是的、建议使用 LM3535。 另一个建议是 LP5569、它与 LP5813一样具有动画引擎控制功能。  

    此致、

    Felix