Thread 中讨论的其他器件: LP8556、 LM3535
工具/软件:
您好的团队、
是否有任何具有以下规格的 LED 驱动器?
- 升压功能(3.3V 至5V)
- 6通道独立控制
- 控制电流:30mA
- 当前设备:ADP8861ACPZ (ADI)
我只能找到 LP5813等支持4通道独立控制的器件。 是否有任何器件支持6通道独立控制?
LP8556是否可与上述规格一起使用?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
是否有任何具有以下规格的 LED 驱动器?
我只能找到 LP5813等支持4通道独立控制的器件。 是否有任何器件支持6通道独立控制?
LP8556是否可与上述规格一起使用?
此致、
您好 Felix:
我的客户正在考虑使用 LP5813进行6通道独立控制。
此使用涉及两个电路、每个电路分别点亮 R、G 和 B LED、总共产生6个 LED (3×2)。
方法是以微秒为单位点亮 R→G (R OFF)→B (G OFF)→R (B OFF)。
当前值与初始设置相比没有变化。
此外、每个 RGB LED 的电流值也不同。
在矩阵控制中使用 LP5813时、是否可以使用每个 LED 的不同电流值单独控制6个通道?
此致、
Kyohei
您好 Felix:
感谢您的答复。
我懂了。
LP5813的模拟调光功能是否可用于保持六个 LED 的状态?
客户打算使用传感器输入、因此除非这样做、否则似乎很难考虑 实际上六个 LED 会同时点亮 。
是否有满足上述六个 LED 同时照明要求的 LED 驱动器? LM3535是否合适?
此致、
Kyohei