请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 主题中讨论的其他器件: CSD18514Q5A、 CSD17578Q3A
工具/软件:
您好、
您能告诉我们、TPS55288在以下条件下建议使用的 FET 器件型号吗?
- 输入电压:最小6伏-最大25.2伏
- 输出电压:5V/15V/20V
- 输出电流:最大3A
根据 webench、当输入电压为最小8V 时、webench 选择 M1:CSD17578Q3A 和 M2:CSD18514Q5A。 但是、如果最小输入电压为6V、则 webench 不会选择实际的 FET 器件型号。 这就是我为什么要问的原因。
谢谢、此致、
Hattori 先生。