This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:我们条件下 FET 的正确器件型号

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, CSD18514Q5A, CSD17578Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498661/tps55288-right-parts-of-fets-under-our-conditions

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: CSD18514Q5ACSD17578Q3A

工具/软件:

您好、

您能告诉我们、TPS55288在以下条件下建议使用的 FET 器件型号吗?

  • 输入电压:最小6伏-最大25.2伏
  • 输出电压:5V/15V/20V
  • 输出电流:最大3A

根据 webench、当输入电压为最小8V 时、webench 选择 M1:CSD17578Q3A 和 M2:CSD18514Q5A。  但是、如果最小输入电压为6V、则 webench 不会选择实际的 FET 器件型号。  这就是我为什么要问的原因。

 

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hattori、

    有关 MOSFET 选择的主要规格、请遵循以下检查清单:

    1. N 通道;

    2. VBR(DSS)>40V;

    3.检查 MOSFET 的持续漏极电流。 最坏的情况发生在6Vin-20Vo-3A 条件下、FET 导通电流将高于10A。

    4.对于动态参数、建议使用与 EVM 所用的 FET 类似的值、如下所示。

    BRS、

    布莱斯