Other Parts Discussed in Thread: TPS22811EVM
工具/软件:
因此、我尝试在电池充电器/电池(当前为 TI 的 USB-PD-CHG-EVM)和负载之间连接此分流器。
当我将采用3节串联电池的电池充电器连接到负载时、它可以在上电时完全正常工作。
将负载开关(TPS22811EVM)串联后、负载会导通一段时间、然后关闭、然后尝试再次上电。
感觉它几乎无法满足输出压摆要求、因此我从 J15移除了跳线。 这也没有帮助。
J1跳线默认设置为5-6。
现在我使用跳线了、即使存在有效输入、EVM 也完全停止工作。
我有两个问题--
1.如何使负载开关在我的设计中发挥作用(正如我在设计中)
2.为什么我的 EVM 无法正常工作?