This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:使下游器件不通电

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498978/tps22811-doesn-t-power-on-downstream-devices

器件型号:TPS22811

工具/软件:

因此、我尝试在电池充电器/电池(当前为 TI 的 USB-PD-CHG-EVM)和负载之间连接此分流器。  
当我将采用3节串联电池的电池充电器连接到负载时、它可以在上电时完全正常工作。  
将负载开关(TPS22811EVM)串联后、负载会导通一段时间、然后关闭、然后尝试再次上电。  

感觉它几乎无法满足输出压摆要求、因此我从 J15移除了跳线。 这也没有帮助。  

J1跳线默认设置为5-6。  

现在我使用跳线了、即使存在有效输入、EVM 也完全停止工作。  

我有两个问题--

1.如何使负载开关在我的设计中发挥作用(正如我在设计中)

2.为什么我的 EVM 无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生干扰时、Vout 似乎也从11.7V 下降至7ish 伏。 因此、我的下游器件消耗的电流更大、但当我安装负载开关而不直接连接到电池时、这为什么会导致问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否应该移除220uF 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    此器件支持浪涌电流限制。 在启动期间、如果负载+输出电容器消耗非常高的电流、则器件会限制电流、并且这个额外的功率耗散会导致热关断。

    负载消耗的电流大小(在正常和干扰情况下)

    移除 J15可以加快启动速度、以便在负载类型为阻性时有所帮助。 对于容性负载、浪涌将变得更高。 因此、移除220uF 并保持 J15断开应该能让器件导通。

    [quote userid="634319" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498978/tps22811-doesn-t-power-on-downstream-devices 如何使负载开关在我的设计中正常工作(在我进行设计时)

    我怀疑启动期间的高电流是启动失败的原因。

    此致、
    Arush