请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202 工具/软件:
尊敬的团队:
客户希望使用在1A 电流下具有12~18Vin 和5Vout 的 TPS54202、根据数据表上的典型 SCH、我们能否改用10uH 电感器? 10 μ H 是客户常用的材料。 所以他们想保留它。
检查时、感谢您在这里发现的风险。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
更新 SCH 以进行审核、感谢支持。