This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:Sch BOM 检查。

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496924/tps54202-sch-bom-checkging

器件型号:TPS54202

工具/软件:

尊敬的团队:

 客户希望使用在1A 电流下具有12~18Vin 和5Vout 的 TPS54202、根据数据表上的典型 SCH、我们能否改用10uH 电感器? 10 μ H 是客户常用的材料。 所以他们想保留它。

 检查时、感谢您在这里发现的风险。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

     更新 SCH 以进行审核、感谢支持。  

    e2e.ti.com/.../TPS54202.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS54202.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen

    原理图看起来正常。   

    10uH 正常、请检查 Isat 是否应> TPS54202的峰值电流限制。

    表8-2中的建议元件值是有效值、请检查5V 直流偏置下 C1、C2的有效电容。

    谢谢、此致。