请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750 工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们目前正在使用 BQ25750 并就的行为和功能提出一些问题 INT 引脚 。
根据数据表、INT 引脚用于提醒主机注意某些事件或故障。
请您确认以下几点:
-
是否也可以通过 I ² C 寄存器 I²C 触发 INT 引脚的所有事件?
-
是否有任何仅可通过 INT 引脚检测且不可通过 I²C Ω 访问的事件或故障条件?

这些信息将帮助我们确定在我们的设计中是否严格需要 INT 引脚。
感谢您的指导和支持!
此致、