This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:有关 INT 引脚行为的查询。

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498916/bq25750-inquiry-regarding-int-pin-behavior

器件型号:BQ25750

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 BQ25750 并就的行为和功能提出一些问题 INT 引脚

根据数据表、INT 引脚用于提醒主机注意某些事件或故障。  

请您确认以下几点:

  1. 是否也可以通过 I ² C 寄存器 I²C 触发 INT 引脚的所有事件?

  2. 是否有任何仅可通过 INT 引脚检测且不可通过 I²C Ω 访问的事件或故障条件?

这些信息将帮助我们确定在我们的设计中是否严格需要 INT 引脚。
感谢您的指导和支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    关于1、是。

    关于2、不

    如果在短窗口(<1ms)内发生多个事件、则这些事件会被捆绑且只发送一个 INT 脉冲。

    此致、

    Jeff