This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:错误的电池电压报告

Guru**** 2491425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499133/bq34z100-r2-wrong-battery-voltage-reporting

部件号:BQ34Z100-R2
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

我在分压器中使用了600k Ω 的上桥臂电阻器和16.5K 的下桥臂电阻器、并在分压器寄存器中输入了值37363。

校准后、此值变为42787、使用此更新值、我通过以下公式更改了 Flash Update OK 单元电压:

5000*(系列数)*2800 /(分压器)/(电压标度)。

在本例中、Ns=5、电压标度=1、因此我从公式1636得到了 Flash update OK cell voltage。

我已将 VOLT SEL 位设置为高电平。

和 NS=5。

校准时(我在空载条件下执行)、万用表和仪表中记录的电压正确无误。 但是、一旦施加负载、万用表中的电压会下降、但电量监测计报告的值不正确。

因此、学习周期不能准确完成。

请解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了进行说明、校准并设置相关参数后、您的电压读数是正确的。 只有在向电池施加负载后、将报告的电压乘以比例因子后、BQstudio 中报告的电压才会不正确。  

    本主题讨论如何校准电压: (+) BQ34Z100-R2:电压和温度校准问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    施加负载之前和之后34z100上 BAT 引脚处的电压是多少?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yupp 通过了这个链接。

    一切都很好。 我已设置所有寄存器并报告电流等于实际消耗的电流。 但是、唯一的问题是电压、一旦施加负载、电压读数就不再正确(已使用万用表进行验证)

    我已向您发送请求如果您接受、我将共享日志文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已接受您的朋友请求;我们可以通过私人消息继续对话。

    谢谢、

    Diego