主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
我在分压器中使用了600k Ω 的上桥臂电阻器和16.5K 的下桥臂电阻器、并在分压器寄存器中输入了值37363。
校准后、此值变为42787、使用此更新值、我通过以下公式更改了 Flash Update OK 单元电压:
5000*(系列数)*2800 /(分压器)/(电压标度)。
在本例中、Ns=5、电压标度=1、因此我从公式1636得到了 Flash update OK cell voltage。
我已将 VOLT SEL 位设置为高电平。
和 NS=5。
校准时(我在空载条件下执行)、万用表和仪表中记录的电压正确无误。 但是、一旦施加负载、万用表中的电压会下降、但电量监测计报告的值不正确。
因此、学习周期不能准确完成。
请解决此问题。