工具/软件:
尊敬的团队:
我们之前在此内部主题中进行了一些讨论、而客户的工程师希望在这里直接进行一些进一步的讨论。
(1) LM25148-Q1:原理图审阅-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛
主要问题涉及如何计算 MOSFET 选择和 VCCX 连接的规格。
此致、
Frank
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我们之前在此内部主题中进行了一些讨论、而客户的工程师希望在这里直接进行一些进一步的讨论。
(1) LM25148-Q1:原理图审阅-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛
主要问题涉及如何计算 MOSFET 选择和 VCCX 连接的规格。
此致、
Frank
尊敬的 Shiyu:
1.典型值低于您指定的阈值,因此不确定这是否有效,可能需要考虑不同的 FET。
2.对于 VCCX、引脚上的绝对最大电压为6.5V、TI 建议使用5V 电源轨连接到 VCCX。 6.5V 是引脚的绝对最大额定值、因此将6.5V 电源轨连接到 VCCX 建议不要这样做。
检测电阻设置电流限值、因此如果检测电阻存在某种变化、电流限值会略有不同。 如果您担心变化、可以使用额定电阻更严格的电阻器。
谢谢、
Dino Maslic
尊敬的 Shiyu:
对于 VCCX、可以按照数据表中的建议将其连接到5V 电源轨、引脚上的绝对最大额定电压为6.5V。
对于电流限制、是的、是的、这是正确的、使用较小的检测电阻器时、电流限制会更大。
对于 MOSFET、似乎 HO 电压可能太低而无法驱动、就像在4.5V 栅极电压下一样。 数据表中引用的 FET 是"IAUC60N04S6L039"、这可能适合您的应用。
有关所有计算结果、请参阅数据表以及 TI 网站产品页面上"设计和开发"下的设计计算器
谢谢、
Dino Maslic