This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:MOSFET 选择和 VCCX 连接

Guru**** 2490965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492723/lm25148-q1-mosfet-selection-and-vccx-connection

器件型号:LM25148-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们之前在此内部主题中进行了一些讨论、而客户的工程师希望在这里直接进行一些进一步的讨论。

(1) LM25148-Q1:原理图审阅-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛

主要问题涉及如何计算 MOSFET 选择和 VCCX 连接的规格。

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以在这里发布问题。

    此致、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有看到任何额外问题、之前的所有问题都在上述链接主题中得到了解答。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.现在您计算典型值、如何确定 HO 和 LO 的最大和最小值? 我们的 MOS Vgsth=4.5V、是否已经存在风险?

    2.关于 VCCX 引脚,对于我们当前的应用(输入9-16V,输出6.5V,电流7.2A;),如何连接此 VCCX ?

    感应电阻的值可能与计算值不同、那么芯片如何感应所需的补偿值呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.现在您计算典型值、如何确定 HO 和 LO 的最大和最小值? 我们的 MOS Vgsth=4.5V、是否已经存在风险?

    2.关于 VCCX 引脚,对于我们当前的应用(输入9-16V,输出6.5V,电流7.2A;),如何连接此 VCCX ?

    感应电阻的值可能与计算值不同、那么芯片如何感应所需的补偿值呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    1.典型值低于您指定的阈值,因此不确定这是否有效,可能需要考虑不同的 FET。

    2.对于 VCCX、引脚上的绝对最大电压为6.5V、TI 建议使用5V 电源轨连接到 VCCX。 6.5V 是引脚的绝对最大额定值、因此将6.5V 电源轨连接到 VCCX  建议不要这样做。

    检测电阻设置电流限值、因此如果检测电阻存在某种变化、电流限值会略有不同。 如果您担心变化、可以使用额定电阻更严格的电阻器。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.仅当 VGSth 低于典型值(4.2V)时、HO 和 LO 的 MOS 才能使用吗?

    2.如何使用此引脚?将其连接至 VCC?

    3.如果计算值为12mR、是否可以使用3MR、芯片是否具有调整功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    1.您能给我发送您的 MOSFET 的部件号,以便我可以查看它来解决问题。

    2.你指的是什么针脚,我看不出来?

    3.如果使用3m 欧姆电阻,电流限值会更高。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.OK;

    2. VCCX

    仅电流限值将更高?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.部件号:IAUCN04S7N056D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给出这个 IC 的所有计算结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiyu:

    对于 VCCX、可以按照数据表中的建议将其连接到5V 电源轨、引脚上的绝对最大额定电压为6.5V。

    对于电流限制、是的、是的、这是正确的、使用较小的检测电阻器时、电流限制会更大。

    对于 MOSFET、似乎 HO 电压可能太低而无法驱动、就像在4.5V 栅极电压下一样。 数据表中引用的 FET 是"IAUC60N04S6L039"、这可能适合您的应用。

    有关所有计算结果、请参阅数据表以及 TI 网站产品页面上"设计和开发"下的设计计算器

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们可以将 VCCX 连接到 VCC 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。您无法将 VCCX 连接到 VCC、如果高于4.3V、VCCX 引脚将为 VCC 供电。 需要一个外部电源轨。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我可以问 IAUZ20N08S5L300是否能满足要求;

    2.在电流需求中,是否可以直接将 VCCX 接地,对功耗有多大的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我不确定您的要求、因此无法对 FET 进行评论、请参阅数据表的应用部分、了解您的要求是否与示例应用的设计目标相匹配。

    将 VCCX 接地会使器件的 LDO 由 VIN 供电、后者的效率低于 VCCX 上的5V 电源轨。

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您特别关注 MOS 的哪些参数? 您能为我列出这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 MOS 电流参数:Vgsth≥2V、VDS、80V、TD_ON_TYP=2ns、TD_OFF_TYP=5ns;Qg = 10.5nC≤请帮助判断它是否符合要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用有什么要求?

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前的通信中已指明了应用要求:输入9V 至16V、输出6.5V、电流7.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、上面提到的 FET 应适用于您的应用。

    谢谢、

    Dino Maslic