This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:将 LM5143配置为单路输出

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495331/lm5143-to-configure-lm5143-as-single-output

器件型号:LM5143

工具/软件:

您好、

 我将使用 LM5143生成单路输出(10Vin 至3.3V @ 30A)。 这个降压控制器是否可用于单输出? 如果是、您能否分享任何参考信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    是的、它可用于单路输出。 检查以下配置  

    我建议您使用 LM5143DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com 进行设计计算。 这是一个非常有用的工具。 此外、检查此参考设计- PMP23262参考设计| 德州仪器 TI.com

    谢谢你  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare、

     感谢您的答复和参考。 我计划使用 LM5143而非交错式配置。 仅作为单通道、单输出。 这个降压控制器是否可用于单通道配置? 如果是、您能否分享任何参考信息。

    谢谢你  

    此致

    Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    是的、可以进行单通道配置。 通过将 EN2连接到 AGND 来禁用 CH2。 但是、  在此用例中、我建议使用 LM5141。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare、

     感谢您的答复。 如果我通过将 CH2使能引脚连接到 AGND 来将 LM5143用作单通道配置、 我可以让未使用的引脚保持断开状态吗?

    谢谢、此致

    Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    EN1/2绝不应保持开路。 我建议将其连接到 AGND。


    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare、

     感谢您的答复。 我设计并生产了具有单通道配置的模块、并使未使用的引脚保持开路、EN2连接到 AGND。 电路工作正常。 我的配置 FB1-Buck VDDA。 开关频率:400kHz。 降压电感器:1uH (IHLP6767GZER1R0M01)。 电流检测类型:电感器 DCR (RCS-7.5K、CCS0.2uF)、输出电容:1.8mF、软启动上升时间:2.3ms

    但在启动过程中、降压高 FET 导通达10us。 IC 工作序列也是底部 FET 导通后第一个导通的顶部 FET。 另外、在 OUT 开关时、自举电容器会充电至3.5V (有关电路参考、请参阅数据表电路)。 因此、当高 FET 的第一个脉冲导通时、输出电压变为2V。 我在输入电压为9V 时启用转换器。 我的降压转换器输出电压与软启动上升时间不匹配。 您能介绍一下 LM5143的开关顺序吗

    谢谢、此致

    Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    请分享以下节点的一些实验波形

    1. SS
    2. 输出电压
    3. 软件
    4. 分辨率

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan  

    对此有任何更新?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare、

     很抱歉、延迟回复、请参阅测试波形表。 并提供您的反馈

    CH1:+10Vin 开关

    Ch2:底部 FET 栅极

    Ch1:3.3V 输出电压

    CH2:+10Vin SW

    CH1:3.3Vout (放大启动)

    CH2:+10Vin SW (放大的第一个脉冲)

    CH1:软启动引脚

    CH2:3.3V 输出电压

    CH1:软启动引脚(放大启动)

    CH2:3.3Vout (放大启动)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roshan

    SS 具有内置失调电压;一旦超过内部阈值电平、器件就会跟随 SS。   

    您共享的波形有两部分

    1. SS 低于内部失调电压
    2. SS 高于内部失调电压

    在启动时、补偿电压超过其基准并且器件开始开关、但基准电压仍为0V、因此器件停止开关、可以看到输出电压逐渐下降、由于器件在空载条件下运行、其最小值。 SS 超过内部阈值后、输出将在 SS 之后开始、总启动时间非常接近设计值   

    希望这些都能回答您的问题。 如果需要进一步的帮助、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare、

       感谢您的答复。 在我看来、反馈基准将以软启动电压为基准升高。 因此、如果 ss 电压为0V。 FB 基准将为0V。 因此、COMP 电压也为0V。 我也有另一个疑问。 我的开关频率为400kHz。 所以我的总时长是2.5us。 但控制器第一个脉冲导通时间接近12 μ s。 我不知道为什么控制器允许 Ton 时间周期超过其固定时间周期。 我将 DEMB 引脚连接到 VDDA、因此转换器在 FPWM 模式下运行。

    谢谢、此致

    Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    [引述 userid="648728" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495331/lm5143-to-configure-lm5143-as-single-output/5753759 #5753759"]反馈基准将以软启动电压为基准提高。 因此、如果 ss 电压为0V。 FB 基准将为0V。 因此、补偿电压也为0V。[/报价]

    -是的,这是正确的,但它会在 SS 超过内部阈值电压后成立  

    另外、我还有一个疑问。 我的开关频率为400kHz。 所以我的总时长是2.5us。 但控制器第一个脉冲导通时间接近12 μ s。 我不知道为什么控制器允许 Ton 时间周期超过其固定时间周期。 我将 DEMB 引脚连接到 VDDA、因此我的转换器以 FPWM 模式运行。[/报价]

    如果您查看 启动期间的过零阈值、这与 VDEMB = 0V (PFM 情况)类似。 过零是 PFM 逻辑的一部分。  

    因此、您会在启动期间看到 PFM 行为

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare、    

    感谢您的答复、  

    是的、这是正确的、但在 SS 越过内部阈值电压 
    后会为真

     我还怀疑、如果在 SS 超过内部阈值后反馈基准跟随 SS、则反馈基准将如何相对于 SS 升高时间保持平滑。 此外、在数据表测试波形中、输出没有阶跃升高。  

    如果您查看 启动期间的过零阈值、它类似于 VDEMB = 0V、PFM 情况。 过零是 FPWM/QUOTE PFM 逻辑的一部分。
    因此、您在启动期间看到 PFM 行为

    可以、但在数据表中他们没有提及任何巨大的 PFM 范围。 如果控制器将按此顺序运行、则如何以软启动电压为基准提高输出。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    请分享您的原理图进行审阅

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    我测试了 EVM 上的单路输出配置。 我没有注意到输出电压有任何大跳变  

    此外、您可以在启动期间看到 PFM 操作了几个周期

    请您确认电路中 MODE 引脚的状态

    我尝试使用 MODE = VDDA (单输出交错运行)、以下波形显示了此配置下的行为

    如果只想使用单通道、应将 MODE 连接到 AGND。 很抱歉、我在推荐中错过了这一点。   

    希望这能回答您的问题

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare、    

    感谢您的响应和解决方案、我的电路将模式连接到 VDDA。 将 MODE 引脚连接到 AGND 后、在3.3V 输出电压下观察到平稳上升。 但是、如果我们将 MODE 引脚连接到 VDDA、为什么输出升高不会跟随 SS 升高。

    谢谢、此致

    Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    我在上次的答复中已经说过。 在 SS 超过内部失调电压之前、器件不会获取 SS 基准。 基准将为零。 Vout 略有变化会导致 COMP 变为高电平、因此 Vout 将立即上升。 由于采用内部设计、这在多相设置(MODE = VDDA)中更为突出。  COMP 将尝试校正该值、但由于环路延迟会增加到显著值。 由于负载电流为零、输出不会放电太多、并将保持接近增加值。

    此致

    Onkar Bhakare    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare、  

        感谢您的答复、

    我已经在我的前一个答复中谈到了它。 在 SS 超过内部失调电压之前、器件不会获取 SS 基准。 基准将为零。 Vout 略有变化会导致 COMP 变为高电平、因此 Vout 将立即上升。 由于采用内部设计、这在多相设置(MODE = VDDA)中更为突出。  COMP 将尝试校正该值、但由于环路延迟会增加到显著值。 由于负载电流为零、输出不会放电太多、并且将保持接近增加的值。

     如果我们将转换器配置为交错、则转换器输出将随着 ss 的升高而平滑升高、或者作为步骤升高。

    谢谢、此致

    Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    在交错运行中、它将以阶跃的形式上升。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    如果您还有其他问题、请告诉我。 如果您认为您的查询已解决、请关闭该主题。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare、  

        感谢您的响应、我有另一个模块是交错配置(50vin、5V@30A)。 其输出跟随相对于 SS 电压的变化。

    但是、当我们将单通道用作(MODE = VDDA)时、 通过将 EN2连接到 GND 并将 VCCX 连接到 GND、将 FB2连接到 VDDA、即可将 CH2未使用引脚保持开路状态。 在输出端观察到阶跃升高。 同样、在将 FB2与外部反馈电阻器采用相同配置的情况下、可以观察到输出升高情况(与电压升高相关)。

    谢谢、此致

    Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    同样、在将 FB2相同配置到外部反馈电阻器的情况下、观察到输出升高与 SS 电压升高相关。

    感谢您告知我们您的观察结果。 我以前没有试过

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar Bhakare、  

        感谢您的答复、

    感谢您让我们了解您的观察结果。 我以前没有尝试过

    请告诉原因

    谢谢、此致

    Roshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roshan

    我将 在 EVM 上测试它并返回给您

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare