请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25762-Q1 工具/软件:
大家好、 我们正在考虑将 TPS25762DQ 器件用于65W 仅供电充电应用的独立模式(默认配置)。 我们可以对 Vin 电压的一些工作规格进行一些澄清。 在建议运行条件下、数据表清楚地显示了6.8V 至18V。 但是、在最大额定值部分下、显示 Vin 的最大电压为40V。 它还参考了有关 Vin 的注释(3)和(4):
(3)当降压/升压转换器在运行且 VIN 超过18V 时、正压摆率 dVIN/dt 不得超过200V/ms。
(4)施加 VIN 时、从 VIN 超过5V 到 VIN 超过25V 的时间不得小于2 µs、可以通过适当调整输入 EMI 滤波器的尺寸来实现。
这两个说明都表明、只要我们遵循上述说明中定义的压摆率、我们就能够在高于18V 的 Vin 电压下工作。 只要我们遵循注释3和注释4、我们是否能够在输入电压为20V 的情况下运行该器件?
谢谢你