This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:有关 Vin 规格的说明

Guru**** 2491775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499623/tps25762-q1-clarification-on-vin-specification

器件型号:TPS25762-Q1

工具/软件:

大家好、 我们正在考虑将 TPS25762DQ 器件用于65W 仅供电充电应用的独立模式(默认配置)。  我们可以对 Vin 电压的一些工作规格进行一些澄清。  在建议运行条件下、数据表清楚地显示了6.8V 至18V。  但是、在最大额定值部分下、显示 Vin 的最大电压为40V。  它还参考了有关 Vin 的注释(3)和(4):

(3)当降压/升压转换器在运行且 VIN 超过18V 时、正压摆率 dVIN/dt 不得超过200V/ms。

(4)施加 VIN 时、从 VIN 超过5V 到 VIN 超过25V 的时间不得小于2 µs、可以通过适当调整输入 EMI 滤波器的尺寸来实现。

这两个说明都表明、只要我们遵循上述说明中定义的压摆率、我们就能够在高于18V 的 Vin 电压下工作。  只要我们遵循注释3和注释4、我们是否能够在输入电压为20V 的情况下运行该器件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    直流/直流转换器将在18-19V 时关闭、因此在 VIN 较高时不会看到任何输出。 该器件设计为使用12V 标称电源运行。

    我们可以承受高达40V 的输入电压、但在 VIN (OVP_F)被清除之前、器件将不会完全正常运行。

    此致、
    Eric