This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763-Q1:是否可以实现具有 DP AltMode 的 USB3 DFP?

Guru**** 2490955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1, TUSB5461-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499364/tps25763-q1-usb3-dfp-with-dp-altmode-possible

器件型号:TPS25763-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB5461-Q1

工具/软件:

是否可以使用 TPS25763-Q1在 DFP 配置中实现 Type-C 端口并将 USB3+DisplayPort 和 PD 作为源端?

计划设置:CPU/GPU 将提供 USB2/3主机和 DisplayPort 源端、 TUSB5461-Q1作为多路复用器、 TPS25763-Q1用于 USB PD 和端口控制->系统通过 Type-C 向外部监视器提供 USB 和 DP。

遗憾的是、如果可能、文档中不清楚这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    TPS25763-Q1不支持 DisplayPort 源端。  它仅支持 DP 受电方。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设计是否遵循 SOC 参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    非常感谢您的快速响应。

    目前、SoC 选择仍然是开放的、但如果 SoC 单独提供 USB3和 DP、我想有一个解决方案。
    是否有与  TPS25763-Q1类似的功能可以满足该要求?

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    不幸的是,我不这么认为。  我的团队负责汽车(-Q1)器件、我相信我们没有 DP 源端器件。  我认为我们也没有商用级器件、但让我 听到该团队的某人的钟声。

    此致、
    Eric