请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25763-Q1 主题中讨论的其他器件: TUSB5461-Q1
工具/软件:
是否可以使用 TPS25763-Q1在 DFP 配置中实现 Type-C 端口并将 USB3+DisplayPort 和 PD 作为源端?
计划设置:CPU/GPU 将提供 USB2/3主机和 DisplayPort 源端、 TUSB5461-Q1作为多路复用器、 TPS25763-Q1用于 USB PD 和端口控制->系统通过 Type-C 向外部监视器提供 USB 和 DP。
遗憾的是、如果可能、文档中不清楚这一点。