请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25622E 工具/软件:
您好、
请帮助我们确定 VTS_60degC 和 VTS_0degC 值、以符合数据表(第24页)中提到的公式、从而计算 RT1和 RT2。
另外、如果我知道我的 NTC 温度为25°C 时的 Beta 值和电阻、能否使用以下工具来计算0°C 和60°C 时的电阻: https://www.electro-tech-online.com/tools/thermistor-resistance-calculator.php
因为、我的数据表并未明确提及这些内容。
此致、
Anurag