This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:BQ25622E 的 RT1和 RT2计算的 VTS_60°C 和 VTS_0°C 值

Guru**** 2491175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499795/bq25622e-vts_60degc-and-vts_0degc-values-for-rt1-and-rt2-calculation-for-bq25622e

器件型号:BQ25622E

工具/软件:

您好、

请帮助我们确定 VTS_60degC 和 VTS_0degC 值、以符合数据表(第24页)中提到的公式、从而计算 RT1和 RT2。

另外、如果我知道我的 NTC 温度为25°C 时的 Beta 值和电阻、能否使用以下工具来计算0°C 和60°C 时的电阻: https://www.electro-tech-online.com/tools/thermistor-resistance-calculator.php

因为、我的数据表并未明确提及这些内容。

此致、
Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 一般来说、是的、您应该能够使用您链接的工具来计算所用 NTC 在0°C 和60°C 时的电阻。  

    获得这两个电阻值后、您可以使用 TI 提供的 BQ2562x Excel 工具(见下方链接)来确定设计中的 RT1和 RT2。 在 Excel 工具中导航到"TS 电阻器网络"部分、只需输入 NTC 在0C 和60C 下的电阻值、该工具就会输出 RT1和 RT2值。  

    BQ2562x 计算器工具

    此致、

    Garrett