This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:LM43601反相降压/升压转换器–负载条件下的输出电压下降

Guru**** 2492255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496198/lm43601-lm43601-inverting-buck-boost-output-voltage-dropping-under-load

部件号:LM43601

工具/软件:

我正在使用 LM43601 进行转换 +5V 至-9V 在中 反相降压/升压配置 。 电路基于 TI 应用手册 ,但我面临一个问题,哪里 输出电压在负载条件下显著下降。

电路详细信息:

  • 输入电压(VIN): +5V

  • 预期输出电压(PGND): -9V

  • 电感器: 22µH

  • FB 电阻分压器:

    • R6: 820kΩ(PGND 至 FB)

    • R79: 100kΩ(FB 至系统 GND)

  • 负载电流: 2mA (但期望支持更高的负载)

  • 使能(EN): 上拉至 VIN (5V)

  • DNP:  R5和 R80

观察结果:

  1. 无负载条件: PGND 处的输出电压为 -9.45V (预计为-9V、这是可接受的)。

  2. 连接负载: 当施加小负载(例如1K 欧姆)时、输出电压 显著下降 (例如、从-9V 到-5V)。

  3. FB 引脚电压问题: 在此处测量 FB 电压 -8V、而不是预期的0.99V。

  4. 开关节点(SW)测量: SW 引脚不显示预期的开关行为。

已采取的故障排除步骤:

尝试了不同的反馈电阻: 调整了 R6和 R79值、但类似的问题仍然存在。
 已检查接地: PGND 为-9V、系统 GND 为0V。

  1. 为什么在小负载条件下输出电压会显著下降?

  2. 我的反馈电阻分压器是否正确配置为-9V 输出?

  3. 我应该采取哪些其他故障排除步骤来稳定输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SYNC 引脚配置不正确。  

    SYNC 需要连接到 IC 地、在 IBB 配置中、该地是-9V 电源轨。

    将器件配置为 IBB 时、任何在降压操作中需要直接接地连接的引脚都应连接到 IC 的 GND 引脚。 而不是系统 GND。

    尝试将 SYNC 连接到 IC 的 AGND/PGND、然后再次测试。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge、

    我将 SYNC 引脚连接到 AGND/PGND、但没有任何区别。 添加1kΩ 电阻器负载后、电压从-9.40V 下降至-4.80V。

    谢谢您、

    Sumathi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge、

    只是关注这个主题。

    我尝试按照建议将 SYNC 引脚连接到 AGND 和 PGND、但遗憾的是、没有任何改善。 在施加1kΩ 电阻负载时、输出电压从-9.40V 下降至-4.80V 左右。

    如果您建议进行任何其他测试或更改、请告诉我。 我仍在尝试确定这种行为是否符合预期、或者电路设置是否存在问题。

    谢谢您、

    Sumathi K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge、

    我将 CBOOT 电容器值从0.47µF 更改为0.1µF、现在电路正常工作。 但是、我想了解 CBOOT 引脚与输出引脚之间的关系、以及 CBOOT 电容器值如何影响输出负载。

    谢谢您、

    Sumathi K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sumathi Kunchala

    我们收到了您的问题。 我们将就此回复您

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumathi、

    通常、我们建议使用更高的 CBOOT 电容值、以便实现更好的运行。 1uF 是一个不错的值。  

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    我知道、较高的 CBOOT 电容值可实现更好的运行。 但是、我想更好地了解 CBOOT 引脚与输出级之间的关系。 具体来说、CBOOT 电容器的值如何影响不同输出负载下的性能?

    此致、

    Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sumathi、

    我们将研究它并向您确认

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumathi、

    我们认为、 降低 CBOOT 意味着它需要更少的充电时间。 如果 CBOOT 无法在关断时间内充电、则开关将关断更长时间、从而减少占空比。 5到-5的占空比小于5到-9。  您是否以极高的频率工作? 您的工作频率是多少?

    谢谢。此致、

    Naresh