This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:输入电容器额定电压和类型

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499341/tlv61046a-input-capacitor-voltage-rating-and-type

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件:PGA460

工具/软件:

您好、

我们使用此转换器将电池输入电压(2.0V...3.6V)提高至7.5V、从而为 PGA460供电。 原理图如下:

我们使用的三个输入电容器(C5-C7)是: GRM188R60J476ME15D (电容器、陶瓷、47UF、6.3V、X5R、0603)。  

在现场后、我们有时会找回故障器件、我们会在其中检测到器件消耗故障。

具体来说、我们意识到一个或两个或三个47uF 电容器具有电阻电容、而在更换电容器时、器件电流再次正确消耗。

有没有发生过像这样的人? 这些电容器的6.3V 电压可能不是正确的额定电压值?

非常感谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在2V 至3.6V 电压下可以使用6.3V 电容器。 蓄电池电压是否可能更高? 因为我不确定使用哪种电池电压是2V 至3.6V。 您可以请求电容器供应商提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 ER26500M 电池组(Li-SOCl2技术),它具有断路电压:3.66V 和2.0V 切断电压。