This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:关于 R3、C6、C7的计算方法

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54538, TPS54531, TPS54302, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498496/tps54531-about-the-calculation-of-r3-c6-c7

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件: TPS54302、TPS54538、 TPS62933

工具/软件:

您好、

我是否理解 Ryan-San 在以下主题中所指的仿真工具是 Webench?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910768/tps54531-parameter

如果是其他工具、您能提供吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨) Nishie

    抱歉、这是旧器件、我也不确定是什么仿真工具。 我们找不到该工具。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI-SAN:

    感谢您的答复。

    1.我明白,没有工具。 要计算它,我是否应该使用发布在另一个线程中的以下公式?

      R3=2*PI*PI*COUT*(Gmea*GMP*GMPs)=2*3.14*20kHz*5V*(47uF+47uF)/(92umhos*0.8V*20A/V)=40k fc VOUT Vref

     2.另外、我知道 TPS54531是一款旧产品、所以您可以推荐后续产品吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yuta

    对于3A 输出电流、建议使用 TPS54302/TPS62933。 TPS54538提供5A Iout。

    谢谢、此致。