请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54531 主题中讨论的其他器件: TPS54302、TPS54538、 TPS62933
工具/软件:
您好、
我是否理解 Ryan-San 在以下主题中所指的仿真工具是 Webench?
如果是其他工具、您能提供吗?
此致、
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 GUI-SAN:
感谢您的答复。
1.我明白,没有工具。 要计算它,我是否应该使用发布在另一个线程中的以下公式?
R3=2*PI*PI*COUT*(Gmea*GMP*GMPs)=2*3.14*20kHz*5V*(47uF+47uF)/(92umhos*0.8V*20A/V)=40k fc VOUT Vref
2.另外、我知道 TPS54531是一款旧产品、所以您可以推荐后续产品吗?
此致、
Nishie