This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:内部看门狗输出

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496399/tps6594-q1-internal-watchdog-output

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好、

问题1:当看门狗超时、EN_DRV 变为低电平、正确吗?

Q2:它可以设置为一个负脉冲输出吗?

问题3:看门狗超时时、我们是否可以重新配置 PMIC GPIO 脉冲输出?

Q4:看门狗可以由 I2C 或 PMIC GPIO8清除,正确?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您使用的器件的完整/长器件型号是什么、这使我们能够了解默认情况下它采用的 NVM 配置。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 PMIC 适用于 DAR821U2-Q1

    TPS6594141BRWERQ1

    LP876441B1RQKRQ1

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多问题

    Q5:什么是看门狗的默认设置状态,禁用?

    Q6:我们是否可以使用看门狗输出 EN_DRV 复位 SoC 系统?

    问题7:我们如何使 PMIC 复位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    q1:当 watchdog 超时、EN_DRV 变为低电平、正确吗?

    看门狗超时表示器件已过长窗口时间、并且 在长窗口的时间限制内没有获得预期的配置。 然后、在这种情况下 、 MCU 可以将 ENABLE_DRV 设置为1、因为当看门狗检测到 MCU 正常运行时、MCU 可以控制 EN_DRV 引脚的逻辑电平、当看门狗检测到 MCU 错误运行时、TPS6594-Q1器件会将 EN_DRV 引脚拉至低电平。  

    在以下情况下可以设置 EN_DRV。  

    • 当 WD 失败计数器(WD_FAIL_CNT)值小于或等于配置的看门狗失败阈值(WD_FAIL_TH)位 WD_FIRST_OK=1时、MCU 可以在没有设置其他错误标志时设置 ENABLE_DRV 位。
    • 当 WD_FAIL_CNT 计数器值大于配置的看门狗失效阈值(WD_FAIL_CNT>WD_FAIL_TH)时、器件会清除 ENABLE_DRV 位、设置错误标志 WD_FAIL_INT、并将 nINT 引脚拉至低电平。
    Q2:它是否只能设置一个负脉冲输出?

    我不明白负脉冲输出是什么意思。 TPS6594-Q1具有两种 WD 模式:1)触发器模式2) Q&A 模式。 在触发模式下、器件需要 GPIO2或 GPIO11上的 TRIG_WDOG 信号、这些信号是30µs 的可配置功能(典型值) 抗尖峰脉冲时间周期。 触发脉冲的电压阈值电平在数据表中由 VIL (DIG)= 0V (典型值)定义。   而 Vih(DIG)=> 1.26V、因此这意味着它不能为负。 它必须是从低到高的正含义。 我希望这是对你的问题的回答。  

    Unknown 说:
    q3:看门狗超时时、我们是否可以重新配置 PMIC GPIO 脉冲输出?

    我认为不应在长窗口时间内配置 WD。  

    Unknown 说:
    q4:看门狗可由 I2C 或 PMIC GPIO8清除、正确吗?

    我很抱歉您是要禁用 WD 吗? 如果是、则可以考虑我的以下回答。  

    如果您要禁用看门狗、则可以通过 I2C 来禁用看门狗。 MCU 可以通过将 WD_PWRHOLD 设置为1、将 WD_EN 设置为0、将 WD 置于长窗口中保持。 或者、可以将 GPIO8配置为 DISABLE_WDOG 功能、而该功能是用于禁用 WD 监控的输入。  事实上 、 TPS6594141BRWERQ1器件、默认情况下、GPIO8配置为 DISABLE_WDOG。 如果要在长窗口 e 之前禁用  

    Q5:看门狗的默认设置状态是什么、禁用?

    TPS6594141BRWERQ1器件中、默认启用内部 Q&A 看门狗、在器件上电至 ACTIVE 状态后、如果不需要 Q&A、则可将其配置为触发器。   

    有关所有详细信息、请参阅 用户指南:用户指南链接 

    Q6:我们可以使用看门狗输出 EN_DRV 来复位 SoC 系统吗?

    由整个系统的系统查询器来决定。 我只能解释行为、以及在什么条件下可以预期什么。  

    Q7:我们如何使 PMIC 复位?  [/报价]

    在不同的故障条件下、可以很好地进行复位。 例如、如果存在有序关断或 MCU 电源错误关闭请求、WDOD 错误或 ESM MCU 错误等 请参阅用户指南中的表6-1和上面提供的链接。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为应该在长窗口时间内配置 WD。  [/报价]

    窗口时间有多长?

    很抱歉、您是要禁用 WD 吗? 如果是、则可以考虑我的以下回答。  [/报价]

    我并不是说禁用 WD、而是说清除 WD 计时器。 我们通过 I2C 清除 WD 计时器、对吧?

    在不同的故障条件下可以进行良好的复位。 例如、如果存在有序关断或 MCU 电源错误关闭请求、WDOD 错误或 ESM MCU 错误等 请参阅用户指南中的表6-1和上面提供的链接。  [/报价]

    您能否分享表6-1的链接?

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有得到负脉冲输出的含义。 TPS6594-Q1具有两种 WD 模式:1)触发器模式2) Q&A 模式。 在触发模式下、器件需要 GPIO2或 GPIO11上的 TRIG_WDOG 信号、这些信号是30µs 的可配置功能(典型值) 抗尖峰脉冲时间周期。 触发脉冲的电压阈值电平在数据表中由 VIL (DIG)= 0V (典型值)定义。   而 Vih(DIG)=> 1.26V、因此这意味着它不能为负。 它必须是从低到高的正含义。 我希望这是对你的问题的回答。  [/报价]

    我是逻辑低电平脉冲、我们能按这种方式进行配置吗?

    目前、只要系统启动、EN_DRV 就会立即变为低电平、如果默认设置为长窗口772秒、如何立即将 EN_DRV 设为低电平?

    我使用了两个 PMIC 的所有默认设置

    TPS6594141BRWERQ1

    LP876441B1RQKRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 TPS6594141BRWERQ1的更多问题  

    Q1:我尝试通过 TPS6594-Q1上的 GPIO8为高电平禁用看门狗、但 EN DRV 仍输出低电平、是否还有其他东西需要清除才能使 EN DRV 为高电平? 或者 EN DRV 只能由 MCU 设置为高电平、不能通过 禁用看门狗来设置为高电平 ?

    Q2:看门狗默认模式是问答模式,已启用,长窗口,正确?  

    Q3:什么是长窗口默认值:772秒?

    问题4:是否可以在初始化中更改长窗口值并将新值存储在 NVM 中?

    Q5:当看门狗超时,它将对 nRSTOUT (引脚25 )发出复位命令,正确吗?

    Q6: 看门狗超时后、输出 nRSTOUT 低电平仅处于看门狗触发模式、对吗?

    问题7: TSP6594-Q1数据表第89页的图8-20中的复位延长时间是多少?

    问题8: 超时时、看门狗 Q&A 模式不会发出任何 nRSTOUT?

    问题9: 当看门狗超时发出 nRSTOUT 低电平时、数据表不清楚信号 EN DRV、nINT 和 GPIO11 (H_SOC_POR-1V8)的状态、这些信号的状态是什么?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    窗口时间长多少?

    这意味着最长时间约为12到13分钟。  

    我并不是说禁用 WD、我是指清除 WD 计时器。 我们通过 I2C 清除 WD 计时器、对吗?

    哪一个 WD 计时器,你是说看做长寡妇时间?

    您能分享 table-6-1的链接吗?

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuby7a/slvuby7a.pdf?ts = 1744123259947&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS6594-Q1 

    我参考了用户指南。 请参阅链接  

    我指的是逻辑低电平脉冲、我们可以这样配置吗?

    不好、我已经解释过、无法通过这种方式为触发 WD 配置触发脉冲。  

    当前、只要系统启动、EN_DRV 就会立即变为低电平;如果默认为长窗口772秒、如何立即将 EN_DRV 设为低电平?

    在长窗口中、EN_DRV 默认变为低电平。 请参阅数据表中的 WD 流程图。  

    Q1:我尝试通过 TPS6594-Q1上的 GPIO8为高电平来禁用看门狗、但 EN DRV 仍输出低电平、是否还有其他问题要使 EN DRV 为高电平? 或者 EN DRV 只能由 MCU 设置为高电平、不能通过 禁用看门狗来将其设置为高电平 ?

    EN DRV 需要由 MCU 设置为高电平。 我已在第一个问题的答案中作出解释。   

    Q2: watchdog 默认模式是问答模式,已启用,长窗口,正确?

    是的、 这是在用户指南中写成的。  

    Q3:什么是长窗口默认值:772秒?

    这在上文中已提到。  

    q4:是否可以在初始化时更改长窗口值并在 NVM 中存储新值?

    是的

    Q5:当看门狗超时、它将对 nRSTOUT (针脚25)发出复位命令、正确吗?

    nRSTOUT 处于非活动状态、但 nINT 处于活动状态。  

    Q7: TSP6594-Q1数据表第89页图8-20中的重置延长时间是多少?

    默认情况下、这需要设置某些复位扩展。 在此期间、nRSTOUT 变为活动状态。  

    Q8: 超时时看门狗问答模式不会发出任何 nRSTOUT?

    正如 Q5中的回答一样、它在 WD 超时后保持非激活状态。  

    Q9: 当看门狗超时发出 nRSTOUT 低电平时、数据表不清楚信号 EN DRV、nINT 和 GPIO11 (H_SOC_POR-1V8)状态、这些信号是什么状态?

    NRSTOUT 会变为低电平、具体取决于序列中的故障。 您可以在用户指南中看到、nRSTOUT 会在哪个序列中设置为低电平。

    - Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="518392" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496399/tps6594-q1-internal-watchdog-output/5757557 #5757557"]
    Q5:当看门狗超时,它将对 nRSTOUT (引脚25 )发出复位命令,正确吗?

    nRSTOUT 处于非活动状态、但 nINT 处于活动状态。  

    [/报价]

    此处"无效"表示逻辑低电平?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    非活动意味着当没有待处理的操作以使 nRSTOUT 采取行动时。  它可以是低电平或高电平、具体取决于 nRSTOUT 极性的配置方式。 如果它已配置为高电平有效或低电平有效(在本例中、它为低电平有效)、则意味着当 nRSTOUT 变为有效状态时、它将变为低电平、当它处于无效状态时、它将保持不变。  

    -伊斯蒂亚克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nRSTOUT 如何链接到 GPIO11和 GPIO_OUT_2?

    我们可以对这一主题进行呼叫吗?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    我错过了理解、因为也有 在 GPIO11中配置的 SoC NRSTOUT。  

    但是,如果你指的是 nRSTOUT (引脚25 ),那么这意味着用作 MCU 复位或 上电复位输出。 这是低电平有效和开漏配置。  

    这也将具有与 NRTOUT_SOC 信号类似的行为。 非活动表示高电平、有效表示低电平。  

    我希望这可以消除误解。  

    此致、

    Ishtiaque